This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/msp430f5529:Code Composer 6下载和安装编译器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589303/compiler-msp430f5529-code-composer-6-downloading-and-installing-compilers

部件号:MSP430F5529

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

   我在一台计算机上安装了一个旧版本的CCS 6,然后在 另一台计算机上安装了另一个版本的CCS6 (较新版本)。   我从 具有 旧版本CCS6的计算机复制了程序 ,并将它们粘贴到具有新版CCS6的计算机上。   

    当我尝试使用   计算机和使用不同编译器的更高版本CCS6编译旧程序时 ,我收到了一条错误消息。

复述错误消息的基本内容:

“旧项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:4.3 ................................3 [MSP430]。 编译期间使用了另一个版本的编译器:4.4 .6。"

您能告诉我一个可以直接安装编译器4.3 的链接吗?3,然后指向  一个可以告诉我如何指示 CCS6 IDE使用此编译器而不是4.4 .6的链接吗?

此外,指出使用不同编译器而不是使用 典型 CCS6软件包安装的编译器的缺陷也会很有帮助。

感谢您的技术支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复述错误消息的基本内容:

    “旧项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:4.3 ................................3 [MSP430]。 编译期间使用了另一个版本的编译器:4.4 .6。"

    请将我指向一个可以直接安装编译器4.3 的链接,然后将我指向  一个可以告诉我如何指导 CCS6 IDE使用此编译器的链接, 而不是4.4 .6?安装旧版本 说明如何在这种情况下安装旧版本的编译器。 安装编译器4.3 3后,CCS应自动使用该编译器(并删除有关“旧项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:4.3 Tm3 [MSP430]”的警告)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael Choi 说:
    另外,指出使用不同编译器而不是 使用典型 CCS6软件包安装的编译器的缺陷也会有所帮助。[/QUOT]

    要了解不同版本的编译器之间的差异,请参阅Wiki文章 编译器版本号及其含义

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的切斯特:

         我想多谢你的答复。

         我卸载了旧的编译器并重新安装了新的编译器。   但是,存在一个问题。    新的编译器需要一个"path",我不确定编译器引用的是什么路径。   我正在附加错误消息的屏幕截图。   请 告诉我编译器所指的路径是什么,以及如何配置CCS6和编译器以查看此路径?

         再次感谢您的技术支持。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael Choi 说:
    您能否 告诉我编译器所指的路径以及如何配置CCS6和编译器以查看此路径?

    从屏幕截图中,CCS似乎安装在C:\ti (基于gmake的路径), 但是makefile正在尝试访问安装在C:\ti_cc6_usb下的编译器(可能目录 C:\ti_cc6_usb不存在)。

    默认情况下,CCS应在执行生成时自动生成makefile,以便makefile包含到编译器的正确路径(基于检测到的编译器)。

    您是否可以在CCS项目属性中勾选“自动生成Makefile”:

    此外,如果您在项目资源管理器中右键单击项目,然后选择“重建项目”,以强制完全重建项目,这可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的切斯特:

    感谢您的建议。 您的回答使我的系统正常工作。 你是最棒的!!!