This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:0x220a和0x2218没有可用的源

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590138/ccs-tm4c123gh6pm-no-source-available-for-0x220a-and-0x2218

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试调试我的程序,当我播放该程序,然后暂停它以查看我的阵列时,我收到此错误信息“No source available for 0x220a”,我也得到了0x2218的错误信息。 我以前没有见过这种情况,也不知道如何解决这个问题。出现这种情况时,我将无法查看阵列中的数据。  

如何解决此问题有什么建议?  

谢谢!

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    该消息基本上意味着您在程序中停止了CCS无法访问源代码以打开源文件的位置。 在这种情况下,我认为SysCtrlDelay()是DriverLib库的一部分。 发生这种情况时,CCS将显示该消息,并为您提供打开拆卸视图的选项。 如果它有足够的符号信息(即知道源文件的名称),它还会有一个按钮,供您浏览到源文件。

    不能查看阵列中的数据是什么意思? 数组在某些函数中是否为局部变量? 是全局变量吗? 如果它是本地的,则可能超出范围,因为您位于DriverLib中的函数内。

    此致,
    John