工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我叫Mauricio,目前我正在使用Delfino F2.8379万xD来生成驱动转换器所需的PWM信号。
我根据TI提供的一些示例进行了程序,现在我有4个PWM (PWM1A和PWM1B (相互补充,并带有死时红色和FED),PWM2A和PWM2B (也相互补充,带死时红色和FED))。
最后一步是使用PWM1和PWM2的相移通道。
为此,我定义了一个称为PHASESHift的常量,通过该常量,我可以选择所需的相位移。
我的问题是:要实时更改(就像我目前正在处理占空比和死机时间一样),我是否需要使用此Phaseshift的特定寄存器? 您可以在下面找到几行代码来了解系统。
#define PHASESHift 250 //两腿之间的相移->从0 (0º)到500 (180º)
....
EPwm2Regs.TBPRD = EPWM2_TIMER_TBPRD; //设置计时器周期801 TBCLK
EPwm2Regs.TBCTR = PHASESHift; //相移
EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;
我是否可以像处理占空比和停滞时间一样,使用方框"表达式"实时更改PHASESHIFT的值? 我需要将此值置于哪个寄存器才能实时更改?
非常感谢您的支持。
Mauricio