This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:如何从EXEs TING项目扩展新的C6670项目

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590321/ccs-tms320c6670-how-to-buld-new-c6670-project-from-exes-ting-project

部件号:TMS320C6670
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我当前已导入该项目,并且能够为 6416设备构建它。但现在我想为6670构建它,是否可以在 同一项目上进行必要的更改? 如果是:如何存档。  

同样的建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的应用细节太少,因此很难提供精确的配方。

    如果您的应用程序是围绕DSP/BIOS构建的,则C6670不受支持,您必须使用SysBIOS构建您的应用程序。 某些API已更改,需要重新处理。 例如,这适用于日志记录。

    其次,C6670具有不同的外设集,因此可能会影响您的应用。 例如,您将无法获得EMIF以访问闪存和其他芯片。 某些外设会更新,如VCP与VCP2,TCP与TCP3d/e等。 它们的编程是不同的。

    第三,您必须考虑应用程序的启动。 同样,由于您既没有EMIF也没有HPI,因此设备应通过SPI,PCIe,以太网等进行引导。

    接下来,您可能希望在编译器设置中定义C6600处理器选项,以便从处理器中获得更多信息。 您可能希望查看您的代码,以了解使用浮动运算,对等估算,复杂和偶联复数等的可能好处。

    这些只是即时产生的少量想法。 我希望你能想象一下,这样一个重大的飞跃并不是要调整几个选项。 相反,最好从CCS提供的C6670示例项目开始,然后将现有代码添加到新项目中。

    我们也是这样走的,我们花了很多时间。