请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C1290NCZAD 主题中讨论的其他部件:SEGGER
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试让J链接调试器与CCS 7和TM4C129 UC配合使用。
编程工作正常,似乎非常快速,但当我尝试在目标运行时设置断点时,我收到以下消息:"在目标运行时无法启用/禁用"。
我寻找了一个解决方案,发现如果我在CCS中的调试设置中启用“halt the target before any debugger access”选项,则可以在目标运行时设置断点。
但是,在CCS中,它表示启用上述选项会影响中断服务,当我使用XDS100v2调试器时,没有必要在目标运行时启用它来设置断点。
在使用J-link调试器时,是否有其他方法可以在目标运行时启用断点设置? 如果不是绝对必要的,则影响中断服务似乎不是一个好主意。
谢谢!
Peter A.