工具/软件:Code Composer Studio
我有一个用于AM5728的现有DSP项目。 它有两个工作构建配置,EVM (因此我可以在EVM上运行代码)和Platform1 (在DSP内核#1上为我的平台编译的代码)。 我需要为 DSP内核#2添加第三个构建配置。
因此,在"管理配置"下,我选择"新建",键入一个新名称,例如"平台2 ",然后从现有配置平台1复制。
平台1仍在生成,但平台2无法生成,并出现以下错误:
gmake [1]:*** No rule to make target ``m“My project path>/Platform2/Dsp2.xe66',needed by‘ain-build'”。
gmake [1]:`m错误,目标“主构建”未重制。
gmake:***[All]错误2
当我查看打印纸1和打印纸2之间生成的makefile差异时,我会看到打印纸2的差异:
EXE_OUTPUIES+=\
linker.exe
exe_outputs__quoted +=\
"linker.exe"\
我也看到过
EXE_OUTPUIES+=\
default.exe
exe_outputs__quoted +=\
"default.exe"\
和
EXE_OUTPUIES+=\
BIOS.exe
exe_outputs__quoted +=\
"bios.exe"\
我应该看到的是
EXE_OUTPUIES+=\
<我的项目路径>/Platform2/Dsp2.xe66 \
exe_outputs__quoted +=\
"<my项目路径>/Platform2/Dsp2.xe66"\
删除工作区,重新启动CCS,删除build文件夹等的工作量似乎都无法解决此问题。 我可以通过哪些不同来使其正常工作?