工具/软件:TI C/C++编译器
您好,先生,
我创建了一个Simulink模型,其中仅包含输入,单位延迟和输出模型,当我为CCS模拟器构建该模型时,会收到以下两条错误消息:
1)
使用==> RTW.makertw.make_RTW时出错
使用==> RTW\PRIVILE\Issue_inv_comp_env_val_error时出错
环境变量MSDevDir或DevEnvDir的设置无效。
设置为:'c:\program files\microsoft visual studio \ccommon \msdev98'
您可以通过检查是否存在以下内容来验证设置:
%MSDevDir%\..\VC\bin\vcvars32.bat (对于Visual C/C++ 5.0)
%MSDevDir%\..\..\vc98\bin\vcvars32.bat (用于Visual C/C++ 6.0)
%DevEnvDir%\..\tools\vsvars32.bat (对于Visual C/C++ 7.0)
必须将MSDevDir或DevEnvDir定义为:
设置%MSDevDir%=<VisualRoot>\sharedide (对于Visual C/C++ 5.0)
设置%MSDevDir%=<VisualRoot>\common \msdev98 (对于Visual C/C++ 6.0)
设置%DevEnvDir%=<VisualRoot>\Common7\IDE (对于Visual C/C++ 7.0)
此错误可能是由于无效的首选项文件引起的:
D:\Documents and Settings\Ahmad\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14\mexopts.bat
请在MATLAB提示符下运行"mex -setup"以更正
2)
为结构图'my'构建实时Workshop目标时出错。 MATLAB错误消息:
使用==> slbuild时出错
使用==> RTW.makertw.make_RTW时出错
使用==> RTW\PRIVILE\Issue_inv_comp_env_val_error时出错
环境变量MSDevDir或DevEnvDir的设置无效。
设置为:'c:\program files\microsoft visual studio \ccommon \msdev98'
您可以通过检查是否存在以下内容来验证设置:
%MSDevDir%\..\VC\bin\vcvars32.bat (对于Visual C/C++ 5.0)
%MSDevDir%\..\..\vc98\bin\vcvars32.bat (用于Visual C/C++ 6.0)
%DevEnvDir%\..\tools\vsvars32.bat (对于Visual C/C++ 7.0)
必须将MSDevDir或DevEnvDir定义为:
设置%MSDevDir%=<VisualRoot>\sharedide (对于Visual C/C++ 5.0)
设置%MSDevDir%=<VisualRoot>\common \msdev98 (对于Visual C/C++ 6.0)
设置%DevEnvDir%=<VisualRoot>\Common7\IDE (对于Visual C/C++ 7.0)
此错误可能是由于无效的首选项文件引起的:
D:\Documents and Settings\Ahmad\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14\mexopts.bat
请在MATLAB提示符下运行"mex -setup"以更正
..................................................................................................
它创建了一个CCS项目,但它的缅因州源代码在列表中是黄色的,当我在CCS_IDE中构建和执行它时,不执行它的工作。
我该怎么办?
有趣的是,我曾经构建过模型,但当我想再做此操作或为其他模型做此操作时,却会遇到错误。
感谢您的