主题中讨论的其他部件:EVMK2G
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用K2GEVM评估板。 我尝试在我的项目中启动跟踪分析器。 按照以下链接中的说明进行操作时
e2e.ti.com/.../69.4502万
我在跟踪控制中得到了"不支持跟踪"
以下是我遵循的Stpes:
[STM Trace over 560v2](超过560v2的STM描记)
1.启动调试会话。
2.连接DSP器件并加载目标应用。
3.右键单击"Debug"(调试)窗格并选择"Show all cores"(显示所有内核)以显示"Non Debuggable Devices"(不可调试设备)。
4.展开“非可调试设备”节点并连接CSSTM设备。
5.开始工具->跟踪控制
6.从Trace Control (跟踪控制)中选择CSSTM选项卡,单击Receiver (接收器)按钮,然后添加"560 V2 Trace"(560 V2跟踪)。
7.调整端口宽度,跟踪缓冲区大小等,然后按"应用"。
8.开始工具->跟踪分析器->在新视图中打开跟踪连接->CSSTM
9.根据需要添加跟踪作业(使用“查看”->“断点”)
我的问题从步骤5开始。 我在Munu栏的"Tools"(工具)下看不到"Trace Control"(跟踪控制)。 我在"快速访问"字段中输入"跟踪控制",并打开找到的"跟踪控制"。 但我看不到CSSTM选项卡,并且在"跟踪控制"窗口中显示"不支持跟踪"。
我错过了哪些步骤?
我的应用程序基于以下软件包:
C:\ti\BIOS_6_46_01_38
C:\ti\ccsv6\ [CCS 版本:6.1 .3.0.0034万
C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26
C:\ti\pdk_k2g_1_0_4
C:\ti\processor_SDK_RTOS_k2g_3_02_00_05
C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core
UIA日志记录安装程序已添加到我的项目的配置中。 我使用了板载XDS200嵌入式JTAG仿真器,但没有真正使用EMU2到66AK202处理器的EMU19引脚。 现在我开始使用外部仿真器:Blackhawk XDS560v2-USB系统跟踪。
按照EVMK2G TRM (文献编号:SPRUI65)表3中的规定,K2GEVM板已安装RA17,R18,RA19和DNI RA7,RA8,RA9,以便使用MIPI 60引脚JTAG插头。