This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:保存监视和书签

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589864/ccs-tms320f28335-saving-watches-and-bookmarks

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/嵌入式产品开发工具/Code Composer Studio/CS Desktop IDE/CCSv6 General IDE/

我使用SourceTree进行版本控制,并经常 在  项目的不同分支(版本)之间切换。 我正在使用CCSv6, 当我在某个分支工作时 ,我希望能够 单独保存每个项目的监视表达式和书签。 我认为如果我创建另一个工作区,我可以做到这一点,但我 不确定如果我切换分支,然后尝试切换工作区,版本控制将会发生什么情况。

是否有方法可以保存手表和书签设置 而无需创建其他 工作区?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鲁迪

    对于书签,我不知道如何执行此操作。 对于断点/监视点...您可以将当前设置导出到文件,然后导入它们。 如果在断点视图中单击鼠标右键,则会出现“导入断点”和“导出断点”菜单项。 这应该满足您的需求。 另一种选择是创建工作集。 您可以创建一组断点,然后启用/禁用该组。 我以前没有使用过这些工具,但它们可能会满足您的需求。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导出/导入完全符合我的要求。

    谢谢!

    鲁迪