This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:将串行监视器与printf()一起使用

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588208/ccs-msp430f5529-using-the-serial-monitor-with-the-printf

部件号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我在e2e论坛中做了一个关于如何使用printf函数的小研究,但是

线程相当混乱。

此外,我正在使用CCS v7,我没有找到任何关于这一点的参考。

如果有人告诉我如何在显示器上打印一些变量,我将非常感谢

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否看到以下链接?
    processors.wiki.ti.com/.../Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler

    它是为CCSv5编写的,但相同的概念也适用于更高版本(包括CCSv7)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我检查了这个问题,但我无法按照说明操作,因为CCS v7有很大的不同,而且我找不到必须更改的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="Nick Kokkoris">是的,我检查了这个问题,但我不能按照说明操作,因为CCS v7有很大不同,我找不到必须更改的选项。对于CCS v7和v16.x.x TI MSP430编译器安装了“所需的打印f/scanf支持级别(---- printf_support)”的信息,现在位于CCS内部版本-> MSP430编译器->高级选项->语言选项中:

    这有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,非常感谢…
    我做了所有的搜索,但我找不到那个选项,但现在我找到了
    谢谢你
    工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我有了一个新问题。
    尽管我成功地为一个项目设置了串行打印的配置,但如果我切换到另一个项目,我无法打印任何内容。
    我执行所有配置,但调试后,IO控制台始终不会显示。
    为什么有任何想法?