This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.1 无法安装单个软件包

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589663/ccs-ccs-7-1-failed-to-install-individual-software-packages

主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将 CC3200 WiFi软件包安装到Windows 10 x64上的CCS 7.1 上,但当我尝试下载它时,它一直失败,它显示"下载文件时出错。 请重试。"

感谢您的任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普拉萨德

    我收到了相同的错误。 我将查看此信息并回复给您。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉萨德

    由于某种原因,无法正确解析指向zip文件的软链接。 我重置了链接,现在似乎工作正常。 如果您发现任何其他问题,请告知我们。

    谢谢!

    Imtaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Imtaz,它现在可以正常工作了。