主题中讨论的其他部件: TCI6638K2K
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用ccsv7和TCIEVMk2x板 (具有XDS200仿真器)。 我在将hello. out调试到DSP core0时遇到以下错误。
C66xx_0:在长度0x4的第0页上读取0x8000处的内存块时出现问题:(错误-1190 @ 0x8000)无法访问设备内存。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电源后重启板和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .504.1)
C66xx_0:文件加载器:验证失败:目标读取0x0.8万失败
C66xx_0:Gel:文件:C:\ti\workspace_v7\blinky777\hello_world_dsp\Debug\hello_world_dsp.out:加载失败。
我在这里附加了gel文件输出
C66xx_0:凝胶输出:
正在连接目标...
C66xx_0:凝胶输出:TCI6638K2K凝胶文件版本为1.2999.9995万
C66xx_0:Gel输出:检测到PLL旁路已禁用:SECCTL[旁路]= 0x0万
C66xx_0:凝胶输出:(3A) PLLCTL = 0x0.004万
C66xx_0:凝胶输出:(3B) PLLCTL = 0x0.004万
C66xx_0:凝胶输出:(3c)延迟...
C66xx_0:凝胶输出:(4) PLLM[PLLM]= 0x0万F
C66xx_0:凝胶输出:MAINPLCTL0 = 0x700万
C66xx_0:凝胶输出:(5) MAINPLCTL0 = 0x700万
C66xx_0:Gel输出:(5) MAINPLLCTL1 = 0x0.004万
C66xx_0:凝胶输出:(6) MAINPLCTL0 = 0x700万
C66xx_0:凝胶输出:(7) SECCTL = 0x9万
C66xx_0:凝胶输出:(8A)延迟...
C66xx_0:凝胶输出:PLL1_DIV3 = 0x0.8002万
C66xx_0:凝胶输出:PLL1_DIV4 = 0x0.8004万
C66xx_0:凝胶输出:PLL1_DIV7 = 0x0万
C66xx_0:凝胶输出:(8D/e)延迟...
C66xx_0:凝胶输出:(10)延迟...
C66xx_0:凝胶输出:(12)延迟...
C66xx_0:凝胶输出:(13) SECCTL = 0x9万
C66xx_0:凝胶输出:(延迟...
C66xx_0:凝胶输出:(延迟...
C66xx_0:凝胶输出:(14) PLLCTL = 0x0.0041万
C66xx_0:凝胶输出:PLL已配置(CLKIN * PLLM / PLLD / PLLOD = PLLOUT):
C66xx_0:凝胶输出:PLL已配置(122.87.9997万 MHz * 16/1/2 = 983.3.9978万 MHz)
C66xx_0:GEL输出:打开所有PSC模块和DSP域的电源...
C66xx_0:凝胶输出:Set_PSC_State... 超时错误#03 PD=27,MD=48!
C66xx_0:GEL输出:打开所有PSC模块和DSP域的电源... 完成。
C66xx_0:凝胶输出:警告:SYSCLK是PA PLL的输入。
C66xx_0:凝胶输出:已完成PA PLL设置
C66xx_0:凝胶输出:PAPLLCTL0 -之前:0x0x708.04万之后:0x0x708.04万
C66xx_0:Gel输出:PAPLLCTL1 -之前:0x0.204万之后:0x0x0.204万
C66xx_0:凝胶输出:DDR开始
C66xx_0:凝胶输出:XMC设置完成。
C66xx_0:GEL输出:DDR3 PLL (PL2)设置...
C66xx_0:GEL输出:DDR3 PLL设置完成,DDR3A时钟现在以666 MHz运行。
C66xx_0:Gel输出:DDR3A初始化完成
C66xx_0:GEL输出:DDR3 PLL设置...
C66xx_0:GEL输出:DDR3 PLL设置完成,DDR3B时钟现在以800MHz运行。
C66xx_0:Gel输出:DDR3B初始化完成
C66xx_0:凝胶输出:DDR完成
请帮助我解决此问题。我对该软件很新。