This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCIEVMK2X:CCSV7现在抱怨需要更新XDS220固件??

Guru**** 2560180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589121/ccs-tcievmk2x-ccsv7-now-complaining-about-needing-an-xds220-firmware-update

部件号:TCIEVMK2X

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用TCIEVMK2X和CCSV7。 我尝试通过XDS200板载调试探测器连接目标,我收到以下错误消息:

初始化仿真器时出错:

(错误-1056 @ 0x0)
建议对XDS2xx调试探测器进行固件更新。
对于XDS200探测器,请使用CCS安装程序的.../CCS_base/common/uscif/xds2xx目录中的xds2xx实用程序更新固件。 有关说明,请查看readme.txt文件。
对于其他XDS2xx变体,请按照制造商的说明更新固件。
(仿真软件包6.0 .504.1)

日志消息:


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\RBALAK~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
库的构建日期为'EC 92016'。
库的构建时间是'12:19:02'。
库软件包版本为6.0 .504.1。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'13'(0x0万d)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

此仿真器不创建重置日志文件。

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
扫描测试:2,跳过:0,失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:0
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:0
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:0
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:0
已正确扫描所有值。

JTAG IR完整性扫描测试已成功。

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
扫描测试:2,跳过:0,失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:0
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:0
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:0
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:0
已正确扫描所有值。

JTAG DR完整性扫描测试已成功。

[完]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS200

    它引用CCSv6,但也适用于CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,谢谢。 问题已解决。 CCSV7在执行以下命令后检测XDS 200

    1--> c:\ti\ccsv7\css_base\con\uscif\xds2xx>xds2xx_conf.exe更新xds2xxS 0 xds200
    _firmware_v1008.bin
    2--> c:\ti\ccsv7\cs_base\con\uscif\xds2xx>xds2xx_conf.exe程序xds2xxS 0 xds20
    0_CPLD _v1008.xsvf
    3--> c:\ti\ccsv7\css_base\con\uscif\xds2xx>xds2xx_conf.exe boot xds2xxS 0