This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:无法识别.cfg文件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589737/ccs-tm4c129encpdt-cfg-file-not-recognized

零件号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已经为TIVA C系列安装了CCS v 7.1 0和TI RTOS SDK。

我创建了一个新项目,在RTSC配置中包括系统分析器选项和TI RTOS。

但未 识别rtsc .cfg文件。 它仍显示为文本文件。 因此,当我打开它时,没有可用的大纲,也没有可用的产品,因为没有显示rtsc配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    右键单击.cfg文件并选择"Open with -> XGConf"(打开方式-> XGConf)。 对于较新版本的XDCTools,文本编辑器是默认的。 但是,您可以手动打开GUI编辑器。 完成一次后,它将会记住。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 它很有效。
    我用XGCONF打开它,它现在可以工作了。