This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 购买什么XDS100v2?

Guru**** 2585935 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589603/what-xds100v2-to-buy

主题:TM4C123中讨论的其他部件

我怀疑这是正确的地方...但我找不到其他地方可以问。

以下哪种调试探头适用于TIVA C TMC4 ARM启动垫?  (TM4C1294XL)。  在我最终购买更多由于描述不完整和支持信息模糊而不正确的部件之前。  

本页:

www.ti.com/.../TMDSEMU100v2U-ARM

简单地说:

"通过臂20引脚和10引脚连接到目标板" (我有一个20引脚Blackhawk ... 没有10引脚连接器) 和  

“XDS100系列的型号具有TI 14引脚,TI 20引脚,ARM 10引脚和ARM 20引脚连接器。 某些型号具有双连接器,增加了灵活性。"

好吗?  如何确定它们中的哪一个是哪一个。 没有规格。  哪些是"某些型号"中的"部分"?

如果您向下滚动,它只在"开发工具"下显示14引脚和20引脚。  TIVA C TM4C1294XL使用10引脚JTAG。

...  仍在实现100 % 故障率,尝试开始使用此系列( CCS,TIVA-C,AM33xx,Piccolo... )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克里斯托弗

    TMDSEMU100v2U臂随附2根JTAG电缆。 一个用于旧式大臂20引脚管座,另一个用于小臂/Cortex 10引脚管座。 请注意,Blackhawk提供了不同的版本,因此您可能会有一个随20引脚TI接头一起提供的版本。 这就是 www.ti.com/.../TMDSEMU100v2U-20T

    TM4C LaunchPad具有板载调试探头。 所以你实际上不必购买一个单独的,直到你搬到你自己的董事会. 当使用板载调试探头时,您要选择“Stellaris in Circuit Debug Interface”(电路调试接口中的Stellaris)。 根据电源选择跳线的设置,您可能需要连接两根USB电缆以向主板供电。 我通常会插入这两个插座,但您可以将其设置为通过调试connection.www.ti.com/.../TMDSEMU110-U供电

    如果您需要低成本的独立调试探测器,我将订购XDS110。
    www.ti.com/.../TMDSEMU110-U

    它包括的调试电缆用于20引脚TI管座,但也包括用于10引脚ARM/Cortex和14引脚TI管座的适配器。 这将涵盖您正在使用的其他设备。

    XDS110虽然价格稍高,但却是一款更好的产品。 要使用它,您必须运行CCSv7。 可以使用6.2 ,但必须确保安装了最新的TI仿真更新。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,"-arm"或"-20"详细说明了JTAG的引脚连接数。  感谢您的澄清。

    我已经购买了一个Blackhawk 20针,用来学习BeagleBoneBlack (尽管这是一个完全不同的火车残骸,丢失了信息和坏的教程)。

    我使用XDS100V2保持CCS有效。  我所看到的每一处都说,如果我使用“100”型探头,我可以继续免费的许可证。 这“110”是否也允许呢?

    piccolo板内置了XDS100V2 ...  我认为TM4C123/1294启动板设备也是如此。  但显然他们没有。

    CCS向我显示使用Stellaris连接的选项。  但它不起作用,"验证"给我一个错误。  另一个在长长的清单中"按照说明,它不能在门外正常工作,自己找出损坏的东西"。  (包括TM4C1294的ti.Exosite.com网站-没有与手册匹配的内容,它是404页未找到错误的一个嵌套)。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,

    是的,您购买的用于BeagleBone的XDS100将是-20T版本,它具有紧凑型TI 20引脚电缆。

    您不必再担心CCS中的免费许可证。 去年,随着CCSv7的推出,我们停止了CCS许可证的收费。 因此,您可以下载CCSv7并将其与任何调试探测器一起使用。 或者,如果您的版本较旧,则可以从CCS下载页面下载许可证文件,以解锁现有安装。

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS


    当您说"验证"给您一个错误时,您能澄清吗? 使用Stellaris In电路调试接口时,应禁用验证和测试连接按钮,因为该接口不支持这些按钮。 或者,在刷新程序时是否出现错误,并显示“Program verification error”(程序验证错误)?

    我以前从未见过ti.exosite.com网站。 我认为这不是TI的。 我会四处询问。

    此链接提供了一个关于将TM4C129与CCSv7一起使用的基本研讨会(与v6的基本相同)。
    downloads.ti.com/.../

    可从CCSv7中的资源管理器获取研讨会和更多材料。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    是的,您回答正确,抱歉。 验证按钮被禁用。 我一直在处理很多不起作用的事情,它们都在模糊。 当我试图“验证”XDS100V2时,我遇到了一个故障。

    当我无法从CCS6教程,示例,课程中获得成功时,我不想进入CCS V7。

    “ti.exosite.com”网站就是TM4C1294XL包装盒中的宣传册所说的。 我很快就完成了这项工作。

    是的,我下载并安装了驱动程序,以便与TIVA-C启动板交谈。 然后,示例程序立即不起作用。 另一个线程...

    谢谢。 -Christopher "Scott" Weber
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4的CCS基础知识研讨会的CCSv6版本如下: processors.wiki.ti.com/.../CCS_Fundamentals_Workshop

    我尝试了ti.excosite.com站点,还遇到了许多断开的链接。 我正在努力追踪那里发生的事情。 我以前没见过这个网站。 有一些整洁的东西。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其添加到材料和教程书签列表中。 我已经超过15岁了。 许多旧的,有缺陷的,不准确的。
    我总是收到回复,比如"你要做的就是去这个Wiki ... "这是一个在搜索过程中不会弹出的窗口,必须有人知道并告诉您。 我的搜索中只会出现旧的,不准确的,过时的材料。

    我不知道什么人或什么是兴奋,所以我现在不会与他们混淆。 我现在有这么多的"流水线"试图找到可靠的材料来学习这一点,我不想再增加我的困惑。 我不认为它是TI域,但有人在其DNS中为它放置了"ti.xxxx"子域。

    谢谢。