请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3359 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
我想报告以下PRU编译器错误,该错误是通过PRU编译器2.1 v.4测试的:
以下行创建编译器错误:
lbbo &R10,R14,R21.w2,b0
>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'main.obj'的配方失败
"../main.asm ",错误! 在第56行:[E0003]无效指令
这应该是具有有效参数的有效指令。
我们用类似的参数测试了一些更多的指令,这些参数都编译正常:
lbbo &R R10,R14,0,b0
lbbo &R10,R14,R21.w2,4
lbco &R10,c0,r21.w2,b0
请告诉我您是否可以重现问题或是否需要进一步的信息。
此致,
Thomas