This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:尝试在Mac 10.11 上安装更新时出错。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589830/ccs-ccstudio-c2000-an-error-occurred-when-trying-to-install-updates-on-mac-10-11-6

部件号:CCStudio-C2000
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我已经尝试过几次在我的MAC上安装CCS更新。  更新失败,并显示以下消息:

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.c280.flash,1.0 .0.4
未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.c280.flash_root,1.0。0.4
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.osx,2.10 .3.00
未找到包含以下内容的系统信息库:binary,com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.osx_root,2.10 .3.00
未找到包含以下内容的存储库:0.5 .................1181
未找到包含以下内容的存储库:0.5 ................................................................1181
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.ccstudio.debugserver.osx,7.1 .0.1971
未找到包含以下内容的系统信息库:binary,com.ti.ccstudio.debugserver.osx_root,7.1 .0.1971
未找到包含以下内容的存储库:7.1 .0.2017.0317万
未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.ccStudio.doc.osX_root,7.1 .0.2017.0317万
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.dsflash.osx,7.1 .0.1971
未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.dsflash.osX_root,7.1 .0.1971

解决此问题需要什么? 更新是要在Web还是我的计算机上查找文件?

谢谢

罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它检查TI Web服务器上的更新。 我们以前在Mac上没有遇到过此问题,因此我不确定这是否会有所帮助,但您可以尝试以下步骤:

    转至窗口->首选项->安装/更新站点。

    在列表中选择一个已启用的现有站点。 单击“Reload (重新加载)”按钮重新加载。

    保存并退出CCS。

    重新启动CCS并尝试更新。

    谢谢!

    丹麦语