请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5419A 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
目前,我的项目使用TI 15.12 3 LTS编译器。 我必须切换到GCC版本6.2 .v.1.16 ,因为我从TI编译器获得了代码大小限制消息。 之后,程序将不再工作。 编译器切换后是否需要进行更改?
感谢你的帮助。
巴西
马丁·索埃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
目前,我的项目使用TI 15.12 3 LTS编译器。 我必须切换到GCC版本6.2 .v.1.16 ,因为我从TI编译器获得了代码大小限制消息。 之后,程序将不再工作。 编译器切换后是否需要进行更改?
感谢你的帮助。
巴西
马丁·索埃
从TI编译器切换到GCC时,通常情况下CCS将创建新的构建配置。 例如,如果“Debug”是您当前的构建配置,而您进入属性并将编译器切换到GCC,则会弹出一个对话框,指出CCS将创建一个名为Debug_GNU的新构建配置。 这样,您的原始构建配置将被保留。 这样做是因为TI和GCC编译器非常不同,您不能只是来回交换。
因此,您应该能够将构建配置切换回原始配置。
如果您在项目资源管理器窗口中查看该项目,它将显示当前的生成配置。 您可以通过右键单击项目并选择“生成配置”->“设置为活动”,然后选择要使用的配置来更改此设置。
此致,
John