This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC256XCQFN-EM:无法导入蓝牙SPPDemo CCS项目

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588361/ccs-cc256xcqfn-em-unable-to-import-bluetooth-sppdemo-ccs-project

部件号:CC256XCQFN-EM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试开始使用TI的双模蓝牙控制器- CC256x + MSP432 + EM激励器包。 我已经下载了CC256X的SDK --这里: http://www.ti.com/tool/cc256xms432btblesw

我无法在1.0 (C:\ti\Connectivity\CC256X BT\CC256x MSP432 BluetoothSDK\v MSP.SPPDemo\Samples\SPPDemo\CCS)中打开SPPDemo的4.2 项目。 无论我尝试使用什么方法(项目->导入CCS项目),我都收到以下错误。

请参阅以下详细信息。
 错误:项目'PPDemo'的导入失败,因为其编译器定义不可用。 该项目似乎不是'CCS项目'。 请尝试通过'常规>现有项目到工作区'向导导入。

我缺少什么? 是否需要安装单独的SDK才能运行MSP432? 我是否需要一个与CC256x不同的编译器?

仅供参考--我在Windows 8计算机上安装了CCSv7。

谢谢!

梅纳克什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美纳克什

    我可以导入SPPDemo示例。  我注意到它有一些问题。  第一个是您需要取消选中该框以将项目复制到您的工作区。  您需要执行此操作,因为项目设置为引用SDK中与项目位置相关的其他文件。  我在指南中没有看到这方面的说明。

    我注意到的第二件事是,该项目设置为使用相当旧的5.2 ARM编译器版本(TI ARM编译器.6)。  对我来说,这只是导致了一个警告,但这可能会触发您的错误。  让我们看看在导入前是否安装此编译器的帮助。  转至帮助->安装新软件。  

    然后选择代码生成工具更新站点。  在过滤器框中键入arm。  取消选中底部显示仅显示最新版本的框。  然后选择并安装5.2 Tm6 ARM编译器。  请参阅下面的捕获。

    这将提示您重新启动CCS。  完成后,尝试再次导入项目,并确保取消选中该框以将其复制到工作区。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John --我的具体问题是因为缺少MSP432工具,所以我不得不重新安装代码编写器工作室。 一旦我这样做了,我就能够顺利地打开项目。