This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V7安装故障

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589341/ccs-trouble-installing-ccs-v7

主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在计算机上安装CCS时遇到问题,希望我能获得一些关于如何尝试的想法。 下面所需格式的描述...

1.运行Win10的全新HP笔记本电脑

2.正在尝试安装版本7.1 .0.0.0014万

3.将使用RF430CL和MSP-EXP430FR5739,但尚未达到这一步

4.它开始安装,然后总是在同一位置失败。 ?  在尝试安装之前,我确实禁用了系统上的防火墙和防病毒功能(安装程序建议这样做)。 我已经尝试了多次

5.下面是我在阅读Wiki中的"新安装失败"部分后获得的日志。

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_7.1.0.0.0014万_5F00_install.loge2e.ti.com/.../dpinst.loge2e.ti.com/.../0636.ccs_5F00_config.xml</s>0636.

期待获得一些帮助。

此致,

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayden,

    首先,我建议安装7.1 .0.0.0016万。 这是最新版本,并且有内部版本14中的一些错误修复。

    其次,尝试脱机安装程序,而不是Web安装程序。 两个安装程序均可从获得  
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_7_Downloads

    如果您计划在同一目录中进行新安装,我建议您删除当前的安装目录。  

    如果仍然失败,请将ccsv7/install_logs文件夹的全部内容压缩并将zip文件发布在此处吗?