This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:尝试编译示例代码时出错

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588118/ccs-cc2650moda-errors-trying-to-compile-sample-code

部件号:CC2650MODA
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我在Mac上运行。 我已经在Windows计算机上编译了CC2650 simone_broadcaster应用程序,并将其复制到我的Mac中。 我已为 CC13XX和CC26XX 2.20 .1.08 安装了TI-RTOS,如屏幕截图所示,但CCS抱怨未安装。 我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是屏幕截图。 这不是第一次。 它显示错误以及已安装软件的列表。 您将会看到错误报告缺少软件,而软件实际上在已安装功能列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS也需要发现产品。  如果您转至Windows ->首选项。  我认为Mac实际上是从左上角的应用程序菜单中选择的。

    然后转至Code Composer Studio ->产品-> RTSC

    是否列出了您需要的产品和版本?  如果没有,请尝试使用“添加”按钮添加该产品的路径,然后查看CCS是否会找到该路径。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John。 我相信我会明白这件事的,但它很容易是我曾经玩过的一个比较隐蔽和困难的系统;-)