This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:CCS 7 "在连接上重置目标"加载程序时无效

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589281/ccs-ek-tm4c1294xl-ccs-7-reset-the-target-on-a-connect-has-no-effect-when-loading-a-program

部件号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他部件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

在   使用CCS 7.1 .0.0.0016万 和TI仿真器6.0 .579.0 在EK-TM4C1294XL中调试程序时,Windows 7下的希望在启动调试会话时声明系统重置,以便通过设置“重置连接上的目标”选项将外设置为默认状态:

启动调试会话时,目标未重置,如未重置外围寄存器所示(例如 连接到GPIO的LED保持亮起,而在复位时,应三次显示GPIO)。

 带有 TI仿真器6.0 .579.0 的CCS 7.0 .0.0.0042万 的行为与.相同  7.1。0.0.0016万。

而 在 启动调试会话时 ,选中“重置连接上的目标”时,带有TI仿真器6.0 .579.0 的CCS 6.2 .0.0.005万 确实会重置目标。

CCS 6.2 =0和CCS 7.0 0w.r.t之间是否有变化“ Reset the target on a connect”(重置连接上的目标)选项的处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特

    是的,这是CCSv7中的一个已知问题,我们正在 CCBT-2079中跟踪。 虽然错误描述中提到"Energia code not Halting at main",但根本原因是系统重置未按预期进行。 我们希望在CCS 7.3 中解决此问题。 在此之前,解决方法是修改GEL文件,以便在Program Load (在OnPreFIleLoaded()回调函数中)之前执行系统重置。