This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2533:无法在CCS中找到此设备

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589257/ccs-msp430fr2533-unable-to-locate-this-device-in-ccs

部件号:MSP430FR2533

工具/软件:Code Composer Studio

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 请参阅以下客户问题:

需要为MSP430FR2533编写一些代码。  当我在Code Composer Studio中创建新项目时,我选择了器件变体,因为MSP430FRxxxx位I没有看到MSP430FR2533的列表。  列出了其他MSP430FR器件,但未列出MSP430FR2533。

我当前使用的是5.2 Studio版本:1.0.0018万。 如何使MSP430FR2533在CCS中显示为有效选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,
    您的CCS版本非常旧。 我强烈建议您更新您的版本。 至少到版本CCSv6。 我在5.5 的安装中看不到FR2533支持,但在我的6.1 的CC153........3安装中看到了它。 我至少会这样做,如果不是更好的话。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢KI。

    我也分享了Wiki网页