This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320TCI6487:如何在不同时间构建时获得完全相同的映像

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589197/compiler-tms320tci6487-how-to-get-fully-the-same-image-when-build-at-different-time

部件号:TMS320TCI6487

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我的客户在不同的时间在同一台机器上获得了两张相同代码的图像,他们使用objdiff工具比较了两张图像,并提醒他们是相同的,但比较结果与外部比较结果不相同,而是直接比较二进制文件。 我的客户想知道在不同时间构建的两个映像中有哪些细节信息不同,以及在使用Beyond Compare时,是否有任何方法可以使二进制映像完全相同,例如通过添加一些编译器选项?

正如我所知,不同的信息包括时间戳,还有其他信息吗?

非常感谢,

巴西,

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy YIN 说:
    使用Beyond compare时,如果有任何方法可以使二进制映像完全相同,例如添加一些编译器选项?[/QUOT]

    很遗憾,不是

    Andy YIN 说:
    我的客户想要了解在不同时间构建的两张图片中有哪些不同的详细信息[/QUOT]

    老实说,我们不知道。  我们从未试图确定在这种情况下可能存在的所有分歧。

    比较TI对象文件的推荐解决方案是objdiff。  鉴于该解决方案可用,我们从未提出过这样的问题,例如如何使整个二进制代码保持相同,或给定构建方案产生了哪些差异等

    谢谢,此致,

    -George