This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:已安装7.1。 链接的项目资源指向7.0 的安装,不可编辑

Guru**** 2559900 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588848/ccs-ccstudio-installed-ccs7-1-projects-linked-resources-point-to-cc7-0-installation-and-are-not-editable

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

这些不可编辑的参数指向7.0 安装,而我已将CCS 7.1 安装在不同的目录中()

CCS_base_root  

CCS_INSTALL_ROOT

cG_TOOL_ROOT

Eclipse_home

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月

    有趣的是,我在我的环境中看不到这种行为,即使我打开7.0 工作区。

    即使如此,如果您为7.1 创建新的工作区,您是否可以再次检查是否发生了相同的问题? 如果没有发生这种情况,也许工作空间清理可以帮助解决这一问题-您是否可以通过运行ccstudio.exe -clean来清理它?

    不用说,由于这不容易重现,我会在尝试之前备份原始工作空间。

    我会考虑其他细节并向大家汇报。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rafael,我再也没有要复制的安装了。 我从PC上卸载了所有与CCS相关的内容(7.0 和7.1),并安装了新的7.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我会留意类似的情况。