This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMDSEMU110-U可以在CCS v5项目的基础上构建?

Guru**** 2559890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588422/ccs-tmdsemu110-u-can-build-on-ccs-v5-project

主题中讨论的其他部件:TMDSEMU110-UAM3357

工具/软件:Code Composer Studio

TMDSEMU110-U可以在CCS v5项目的基础上构建?

我使用 了CCS v 5.5。0

但TMDSEMU110-U 需要CCS v7。

www.ti.com/.../TMDSEMU110-U

我是否可以使用  TMDSEMU110-U在CCS v 5.5 0项目上构建或调试 ?

目标是AM3357。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果您希望将CCSv7与XDS110配合使用,强烈建议使用它。 只要您将仿真包更新为最新版本,您也可以将其与6.1 +配合使用。 早期CCS版本不支持此功能。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了扩展我的上一篇文章,XDS110将用于调试。 因此,它对在CCSv5中构建项目没有影响。 您只是不能在CCSv5中将其用于调试。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,ki。
    这是另外一个问题。
    是否可以使用XDS100安装CCS v5中制作的ROM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您询问是否可以使用使用XDS100从CCS创建的闪存映像来刷新您的Sitara设备,是的,这是可能的