This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:I'm使用CCS7但出现错误。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588143/ccs-tms320f28335-i-m-using-ccs7-but-getting-errors

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我已在 CCS7中生成给定的CCS GPIO切换示例代码,但收到9个错误。  

我为您的推荐人保留了以下错误, 请 提供解决方案。

链接期间遇到#1.001万错误;未构建"ay_toggpio.out  

#1.0234万-D</A>未解析的符号仍然存在  

gmake:***[All]错误2  

gmake [1]:***[ay_toggpio.out错误1  

未解析的符号_GpioCtrlRegs,首先在./main.obj中引用  

未解析的符号_GpioDataRegs,首先在./main.obj中引用  

未解析的符号_InitPieCtrl,首先在./main.obj中引用  

未解析的符号_InitPieVectorTable,首先在./main.obj中引用  

未解析的符号_InitSysCtrl,首先在./main.obj中引用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些错误是下面链接中描述的非常常见的链接器错误:
    processors.wiki.ti.com/.../Build_Errors_in_CCS

    如上链接所述,您需要确保添加定义这些符号的源代码或库。 它们可能来自controlSUITE,但我不确定具体位置(C2000专家肯定知道)。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个通才性的答案, 你不能更具体吗?

    请给我一些时间。

    提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接可以很好地利用错误的含义和潜在的解决方案。

    正如我前面提到的, 您需要确保添加定义这些符号的源代码或库。 这些符号在哪里? 它们因环境而异。 如前所述,我不是controlSUITE专家,因此最好是作为C200论坛的专家。

    [报价用户="Neeraj Deshmukh"]

    未解析的符号_GpioCtrlRegs,首先在./main.obj中引用  

    未解析的符号_GpioDataRegs,首先在./main.obj中引用  

    未解析的符号_InitPieCtrl,首先在./main.obj中引用  

    未解析的符号_InitPieVectorTable,首先在./main.obj中引用  

    未解析的符号_InitSysCtrl,首先在./main.obj中引用  

    [/引述]

    但是,当我搜索controlSUITE环境时,我发现:

    GpioCtrlRegs和GpioDataRegs在DSP2833x_GlobalVariableDefs.c中定义

    InitPieCtrl是在DSP2833x_PIECTRL.c中定义的

    InitPieVectorTable在DSP2833x_PieVect.c中定义

    InitSysCtrl是在DSP2833x_sysctrl.c中定义的

    所有这些源文件都随controlSUITE一起提供。 您的项目中是否包含这些(或同等产品)?