This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:撰写或声明的人员

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588928/ccs-who-to-write-or-statement

工具/软件:Code Composer Studio

代码  
如果(v > p+6)||(v < p-6)
   {
    p= v;
   }
否则
p = p;
}
输出
v=1   p=1
v=2   p=2
v=4   p=4
我不明白为什么'p'每次更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    p和v是无符号整数还是有符号整数?

    如果存在无符号整数,则在可以解释观察到的行为时,对p <=5的值进行p-6计算将导致较大的无符号值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,
    正如我在您的另一个主题中提到的:
    e2e.ti.com/.../216.2347万

    此论坛用于CCS工具相关问题,而不是一般的方案问题。 有许多其他在线论坛可供此类问题使用,我建议使用其中任何一种论坛。 通过搜索这些论坛,您可能会找到许多问题的答案。

    谢谢
    KI