请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R工具/软件:Code Composer Studio
您好,
控件 反复收到 以下消息,为什么?
这是处理器收到意外*/时调用的代码
/*中断。 这只是进入无限循环,保留系统状态*/
/*供调试器检查。
谢谢(敬上)
Praveen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
控件 反复收到 以下消息,为什么?
这是处理器收到意外*/时调用的代码
/*中断。 这只是进入无限循环,保留系统状态*/
/*供调试器检查。
谢谢(敬上)
Praveen
根据注释,程序正在 startup msp432p401r_cs.c源文件中输入Default_Handler()函数。 这是由于生成了(意外的)中断,但 没有在“中断引导程序”表中输入用户中断处理程序。The control get to this message repeatedly,why?
您能否描述您的程序?该程序是否设计为处理一个或多个中断?
当IntDefaultHandler() 函数中的程序停止时 ,xPSR寄存器的较低8位将给出中断向量编号。 从中断向量编号减去16将得出IRQ编号,表 6-39。 MSP432P401R 数据表中的NVIC中断 标识了每个IRQ编号的中断源。