This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:包括文件

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588631/ccs-msp430fr5994-include-file

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想读取 从GIT集线器提取的其中一个代码中的其中一个include文件(#include <openssl/aes.h>)。 我可以从任何位置查看包含文件。 请尽早告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否询问如何在CCS中打开包含文件? 或者您是否询问如何使用GitHub获取特定文件?

    在CCS中,您可以转至“文件”->“打开文件”并指定要打开的文件。 如果此代码是CCS项目的一部分 ,您只需单击#include 行并按F3即可将其打开。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上从GitHub获得了一个CCS文件,其中包含#include <openssl/aes.h> 文件,这是我无法从任何位置访问的文件。 按F3键不会为该文件提供任何信息。 你能帮我从哪里得到这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上从GitHub获得了一个CCS文件,其中包含#include <openssl/aes.h> 文件,这是我无法从任何地方访问的文件。

    TI器件加密 包含指向TI服务器上openssl下载的链接。

    但是,如线程 MSP432P401R所述:计算SHA256和HMACSHA256

    但是,请注意,OpenSSL是针对非嵌入式设备的,出于安全原因,它们使用自定义malloc()实现。 因此,要使其运行可能有点困难。

    我不确定从TI服务器下载的openssl是否已修改为支持TI微控制器,或者仅用于在支持Linux的TI处理器上运行(例如 ,在Build OpenSSL for Sitara中记录)。

    Kinnera Chintamaneni 说:
    I want to read one of one of the include files(#include <openssl/AES.h>) in one of one of code extracted from GIT hub。

    能否提供包含<openssl/AES.h>的相关代码的链接?