This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何编写奇偶逻辑

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588505/ccs-how-to-write-odd-even-logic

工具/软件:Code Composer Studio

我在写

 

如果(A%2==0)

偶数;

}

否则

奇数;

}

此处的"A"是处于记录模式的数字。

我还想知道编程此代码所需的头文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这与其说是CCS特定的问题,更像是一般编程问题。 因此,建议您检查您的一般'C'参考。

    网站上也有很多信息:
    beginnersbook.com/.../

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在Google上搜索时发现了以下链接:

    http://stackoverflow.com/questions/16.093万/how-do-i-check-if-an-integer-is-even-or-odd

    我尝试在F2.8069万上运行一个稍作修改的版本,它工作正常。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是"奇怪"和"偶"? 如果它们是布尔标志,则需要在顶部重置它们:
    ODD =假;
    偶数=假;

    然后将您的裸"偶数"和"奇数"更改为
    偶数=真;
    //..
    ODD =真;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常使用“&1”替换(%2)。

    如果(A&1){//
    
    奇数
    
    }其他{//
    
    偶数
    
    } 

    使用“&1”应该更有效。