This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:用于xds100v3连接。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588151/ccs-cc2640-for-xds100v3-connection

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

如何将TMS320-XDS100v3与CC2640 BLE连接?
CC2640 BLE具有ARM Cortex M3。

我阅读了技术指南,其中说明使用TMS和TCK用于cjtag。

请给我最好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS,TCK和GND引脚足以支持cJTAG。
    如果您还将SWO引脚连接到XDS100的背面UART通道,这将非常有用。