This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:5.3 安装失败

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588197/ccs-ccsv5-3-setup-fails

工具/软件:Code Composer Studio

 你好...

真的... 我需要帮助你。

正在尝试在Windows 7 Ultimate K 32位上安装CCS v 5.3。

当我安装CCS v.5.3 时,安装失败。  生成错误窗口标题“正在验证Eclipse安装”报告“安装eclipse失败。 无法从此错误中恢复"。

因此,我已附加了我的CCS_setup_CCS.0.0.009万_install.log 5.3。

 我们非常感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_5.3.0.0.009万_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的用户名设置为英文单词,不要使用包含韩语字符和/或空格的帐户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否向我学习过这种方法?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉,我不理解您最后的信息。

    我要说的是,CCS安装程序已知会在Windows用户名包含非英语字符和/或空格时出现问题。 我在您的设置中看到了用户文件夹路径中的韩文字符,因此这是第一件要检查的事情。 在您的PC上创建cspark等用户,登录该帐户并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,谢谢!
    我曾经告诉过... 您的解决方案非常好。
    现在,我非常感谢您的建议。
    祝你度过美好的一天!
    您想听到什么? 哈哈^^
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有耳朵->吃。

    这是一个笑话kk