This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:板载XDS110仿真器固件更新后,调试器无法再连接到目标

Guru**** 2556800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588343/ccs-after-firmware-update-for-on-board-xds110-emulator-the-debugger-can-no-longer-connect-to-the-target

在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champ:

 我使用7.1 ,当我尝试连接到CC2650 LaunchPad时,系统提示我升级XDS110的固件。 我单击"是",现在一切都不起作用。 在我能够使用Flash Programmer 2下载代码之前。 不,我再也不能这样做了。

 我有两个不同的CC2650 LaunchPad。 如果没有升级,我可以看到CC2650被识别。  

另一个LaunchPad固件升级后,无论在闪存编程器2或CCS中,我都无法再看到设备。 它显示为未知。

如何解决此问题?