This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5234:"msp430ware 3.60 v.0.10 is not currently installed" Error while Compiling an Imported CCS project (编译导入的CCS项目时出现错误)。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587823/ccs-msp430f5234-msp430ware-v3-60-0-10-is-not-currently-installed-error-while-compiling-an-imported-ccs-project

部件号:MSP430F5234
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Windows 7 PC中安装了CCSE 6.2.0.0.005万_win32.exe和MSP430Ware_3_60_00_10_setup。

我可以使用已安装的6.2 创建和调试项目。 一切都很好。

但是当我导入MSP430F5234项目时,它会显示类似这样的错误。

“Product 'sp430ware' v 3.60 .0.10 当前未安装,没有兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您转至CCS菜单上的Windows ->首选项,则会打开首选项对话框。

    然后转至Code Composer Studio ->产品

    您是否看到MSP430Ware 3.60 列在下面的捕获中?  如果没有,请单击按钮以添加搜索位置(指向安装位置),然后单击"重新发现"按钮。

    此致,

    John