This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS链路顺序工作正常吗? 如何工作?

Guru**** 2556100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587520/ccs-ccs-link-order-is-work-well-how-to-work

工具/软件:Code Composer Studio

感谢您的帮助!

我使用CCS 7,链接顺序功能不是单词,我搜索E2E并找到一些测试尝试,但总是相同的。

我想知道链路顺序如何正常工作以及如何使用? 我曾尝试更改CCS生成->链接顺序,并更改 CCS生成->C2000编译器->Directory说明符->Object文件目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道链路顺序如何正常工作以及如何使用? [/引述]

    “链接顺序”选项卡((“项目属性”->“生成”->“链接顺序”选项卡)可用于控制文件传递到链接器的顺序。 您可以将目标文件,库等添加到此处的列表中,并使用向上/向下按钮控制它们的顺序。 列表中较高的文件将首先传递给链接程序。 当您需要精确控制文件的顺序时,这非常有用。

    如果此功能不能按预期工作,请向我们提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的帮助!

    我想排列c文件的顺序,所以我像设置图片一样进行设置,但它永远不会按我设置的顺序工作。 是否可以按顺序设置.C或.asm文件的顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “链接顺序”选项卡用于指定对象文件(.obj)和库(.lib)传递到链接器的顺序。 我认为您所要求的是如何控制每个源文件的代码和数据部分的组合顺序。 如果是这种情况,请参阅 此常见问题