This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:包括CCS项目的二进制代码

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588012/ccs-tms320c6678-include-binary-with-ccs-project

部件号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否有办法将二进制文件(在本例中为FPGA二进制文件)作为CCS项目的一部分? 我不想将其添加为.h文件,因为CCS编译器要求头文件为特定格式。 我想以与编译格式完全相同的格式包含FPGA二进制文件。

谢谢!

Viney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viney,

    >>是否有方法将二进制文件(在本例中为FPGA二进制文件)作为CCS项目的一部分?
    没有一种直接的方法可以将此内容包含在项目中。 下面的主题介绍了我们的构建工具的增强功能,但遗憾的是,这些工具从未实施。
    e2e.ti.com/.../8.9649万

    >>我不想将其添加为.h文件,因为CCS编译器要求头文件为特定格式。
    遗憾的是,到目前为止,只有两种方法可以执行此操作,但只有一种方法对您的特定情况可行。
    -将.obj文件直接包含在项目中(对您的特定情况而言不切实际)
    e2e.ti.com/.../114.0537万

    -将二进制文件转换为头文件格式(适用于特定方案的最实用方法)
    e2e.ti.com/.../33.5341万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔