This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430f5527:ABS功能

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587972/ccs-msp430f5527-abs-function

部件号:MSP430F5527

工具/软件:Code Composer Studio

我刚从旧XP计算机上的CCS 6.1 升级到新PC上的最新版本。  现在,我所有现有的MSP430项目都无法构建,并且内置的"int ABS()"函数与"long (长)"版本冲突。 我尝试过更改包含顺序和包含路径,但没有任何解决问题的方法。  我尝试创建一个新的空项目。  它构建良好。  我将"包括"选项与我的现有项目进行了比较-它们匹配。  

我确信这很简单,但其他人有过类似的经历吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个变通方法,但只需在 程序顶部创建一个#define宏:
    #define abs(x)((x>0)?(x):(-x))

    这适用于任何类型。 小心副作用! 即,不要使用ABS (A++)。