This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:此项目是为当前不支持的器件创建的

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588005/ccs-tms320c6657-this-project-was-created-for-a-device-not-currently-supported

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚安装了CCS版本7.1 .0.0.0016万。

在安装过程中,我选择了空白以支持我的处理器

当我导入现有项目时,我在"问题"选项卡中报告了这2个错误。

1.文件设备C6657.xml不存在。 包含在文件C:/path中,指向我的项目目录/TMS320C6657

2.此项目是为当前不支持的器件创建的:TMS320C66XX。 TMS320C6657

当我在常规属性对话框中查看时,它列出了许多C6000处理器。 而不是任何C66xx系列。

如何获得处理器支持? 我是否需要使用以前版本的CCS获得支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想对我的初始问题描述做一点改动。
    我写了“在安装过程中,我选择了空白以支持我的处理器”,其中空白== C6000电源优化DSP

    因此,请明确:
    安装CCS版本7.1 时,我选择了0.0.0016万 6000电源优化DSP。 我假定这将涵盖我的目标处理器TMS320C6657。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能错了,但功率优化可能意味着C674x。 您的C6657是keystone,它与下面一行中的K2设备一起放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你说得对。
    我应该检查了“66AL2x多核DSP + ARM处理器和C66x keystone多核DSP”。
    一旦我做了,一切都很好。
    非常感谢。