请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
工具/软件:Code Composer Studio
TI社区您好,
我目前正在使用LaunchXL-F2.8377万S。 我已成功将程序刷新到闪存中。 我想知道是否有一种方法可以在CCS调试接口中查看监视表达式,而不必每次都重新刷新/调试设备?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
工具/软件:Code Composer Studio
TI社区您好,
我目前正在使用LaunchXL-F2.8377万S。 我已成功将程序刷新到闪存中。 我想知道是否有一种方法可以在CCS调试接口中查看监视表达式,而不必每次都重新刷新/调试设备?
手动启动 描述 了如果您不想将代码加载到目标,而只想调试以前刷新过的代码,如何启动调试器。
MSP430 -连接到正在运行的目标 还描述了如何连接到正在运行的目标而不重置它(虽然参考的Wiki网页是为MSP430器件编写的,但它也与其他器件相关)。
当您使用"Launch selected configuration"时,它不会自动连接到内核, 这就是为什么运行按钮不可用的原因。Brenden Fung 说:I am following the first侵入性in the "Manual launch " link provided,when I click "Launch selected configuration" all it alles open the debug menu with the stop button available
启动所选配置后,如果您右键单击Debug (调试)窗口中的C28xx core (C28xx内核)并选择Connect (连接),则其他按钮将变为可用。