This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:6.1 S1&GUI编辑器:需要的用途是什么(["dojo/ready"]....

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587251/ccs-ccsv6-1-1-gui-composer-what-is-the-purpose-of-require-dojo-ready

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

以下内容在GUI Composer的app.js文件中的用途是什么?

需要(["dojo/ready"],函数(READY){
就绪(function(){
//需要Dojo完全初始化的逻辑应该在此处

});
});

谢谢!
斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    此文件允许执行WYSIWYG编辑器不支持的自定义逻辑。 所有dojo/dijit操作都应在READY函数回调中完成,READY函数可确保所有小部件都已创建并可供使用。

    此致,
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    是否可以使用就绪功能回调访问和更改特定小组件的对象属性,即小组件的宽度,长度等?

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    请您给我一个简单的例子,或者引导我访问描述如何操作的网站。

    谢谢!
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此链接,了解例如,
    processors.wiki.ti.com/.../FileOperations

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这就是我所寻求的。 谢谢,Stephen