This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:mspgcc插件支持

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587214/compiler-mspgcc-plugin-support

工具/软件:TI C/C++编译器

mspgcc支持 插件的 方式是否与gcc相同? 对于我的一个项目,我可能需要制作一个插件来修改生成某些汇编代码的方式,并且我要确保mspgcc支持插件模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对拖延表示歉意。

    当你说mspgcc时,也许你指的是旧的过时的mspgcc编译器。  此编译器在 几年前被此MSP430 GCC编译器取代。  关于较新的编译器,我们几乎可以肯定它不支持插件。  然而,我们尚未得到专家的确认。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我指的是MSP430 GCC编译器。 感谢您的回复,但我认为我们将采取一种不涉及插件的不同方法。

    泰勒