This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS1224:如何减少TMS570项目的编译时间?

Guru**** 2556590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587987/compiler-tms570ls1224-how-to-reduce-the-tms570-project-compiling-time

部件号:TMS570LS1224

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,Champs:

我 的客户TMS570项目需要大约10分钟的编译,

编译器选项如下所示:

-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -Ooff -g   
              
 --diag_warning=225 --diag_warning=1.6004万 --display_error_number --diag_wrap=off --enum类型=packed -k --ASM_listing

任何选项或方法都有助于减少编译时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是一个CCS项目。  确保使用并行构建功能。   维基文章 “项目和CCS构建手册”的这一部分对此进行了介绍。  注意在CCS版本7和更高版本中,默认情况下启用并行构建。

    谢谢,此致,  

    -George