This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2650:用于macOS的CCS

Guru**** 2555860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587422/ccs-cc2650-ccs-for-macos

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在Mac上使用CCS,但现在只能将其用作文本编辑器(BLE SDK不工作,Wi-Fi SDK不工作,大多数ARM编译器不工作)。

我错过了什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有用于SDK的MacOS版本的安装程序,但是用户可以在MacOS上使用带有CCS的SDK。 此 Wiki网页 提供一些提示,可帮助您继续前进。 如果您希望在将来的SDK版本中看到MacOS支持,请在无线连接论坛上发表您的意见。

    而ARM编译器在MacOS上受支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供指导!
    我会尝试。