This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在两个不同的目标上打开两个不同的调试会话

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587549/ccs-opening-two-different-debug-sessions-on-two-different-targets

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我需要测试两块板“IDK AM437x and Delfino Kit”之间的通信,因此我需要分别为每个板打开两个调试会话
我尝试在不同的工作空间中打开CCS两次,但CCS被拒绝

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed

    您是否正在使用嵌入在这些主板上的XDS100v2调试探测器? 您能解释一下"CCS Rejected"(CCS被拒绝)的含义吗? CCS未能打开还是在启动调试会话时出现错误?

    只要CCS的两个实例使用不同的工作区,您就应该能够打开它们。 但是,您也可以创建一个目标配置,用于具有两个主板的单个CCS工作空间。 无论哪种情况,您都必须设置每个XDS100上的序列号,以便CCS知道要连接到哪个主板。

    此视频介绍如何使用XDS100调试探测器的多个板来创建单个目标配置文件。
    www.youtube.com/watch

    如果要为每个主板使用单独的CCS实例,您仍需要按照步骤设置每个主板上的序列号。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用德州仪器(TI) XDS100v2在工作空间1中打开CCS实例上的第一个目标的调试会话

    当我在工作空间2中同时使用德州仪器(TI) XDS100v2打开另一个CCS实例时
    第一个会话出现错误并退出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试构建视频中所示的配置。 您需要设置序列号。

    通过执行视频中显示的操作,您将能够调试其中一个或两个主板。


    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,约翰
    但是,让我对您的回复和视频进行修改
    要同时调试两个不同的目标,我们只需要
    1 -使用两个不同的工作空间
    2-修改每个目标的目标配置文件,以使用序列号而不是默认设置作为 视频状态

    现在一切正常
    非常感谢