This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:TI-TXT输出格式,用于BSL

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587731/ccs-msp432p401r-ti-txt-output-format-for-use-with-bsl

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

CCS版本:  版本:7.0 .0.0.0043万

问题:BSL脚本错误

*启用MSP432 Hex Utility

*最新版本的控制台输出-显示已创建MSP432 Hex实用程序。

备注#1.0371万-D:(ULP 1.1)检测到未使用低功耗模式状态更改指令
'完成生成目标:DevPlatform_Basic.Out '
''
'调用:MSP432十六进制实用程序'
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_Dev.0.LTS/bin/armhex" 16.9 --ti_txt --load_image -o "DevPlatform_Basic.txt""DevPlatform_Basic.out"  
正在转换为加载图像格式...
"DevPlatform_Basic.out ".intvecs ==>.intvecs
"DevPlatform_Basic.out ".text ==>.text
"DevPlatform_Basic.Out ".const ==>.const
"DevPlatform_Basic.out ".cinit =>.cinit
警告:使用--load_image时-memwidth无效(忽略)
'完成构建:DevPlatform_Basic.txt '
''
"C:/ti/ccsv7/utils/tiobj2bin/tiobj2bin""DevPlatform_Basic.ut""DevPlatform_Basic.bin""C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_mkls.0.ls/bin/arms/armofd" 16.9 "C:16.9 :
''

----------------------------------
BSL脚本化程序3.2 Tm1
用于BSL编程的PC软件
2017年4月10日14:15:17
----------------------------------
输入文件脚本为:C:\Users/smcfarland/workspace_v7/DevPlatform_Basic/MSP432_BSL_Scripts/BP2_0_BSL_Script_P4xx_uart.txt
//
// COM端口:Windows为使用的2.0 编程工具分配的COM端口
模式P4xx UART 3.84万 COM2奇偶校验
//
延时5000
延迟5000毫秒
//
RX_PASSWORD_32 C:\Users\smcfarland\workspace_v7\DevPlatform_Basic\MSP432_BSL_Scripts\pass256_wrong.txt
读取txt文件:C:\Users/smcfarland/workspace_v7/DevPlatform_Basic/MSP432_BSL_Scripts/pass256_wrong.txt
[ERROR_MESSAGE]BSL密码错误!
//
延迟1000
延迟1000毫秒
//
RX_PASSWORD_32 C:\Users\smcfarland\workspace_v7\DevPlatform_Basic\MSP432_BSL_Scripts\pass256_default.txt
读取txt文件:C:\Users/smcfarland/workspace_v7/DevPlatform_Basic/MSP432_BSL_Scripts/pass256_default.txt
BSL密码正确!
//
延迟1000
延迟1000毫秒
//
质量_擦除
批量擦除成功!
//
延迟1000
延迟1000毫秒
//
TX_BSL_VERSION_32
供应商:[TI] CI:[0003] API:[0006] PI:[0203] Build-ID:[0008]
//
延迟1000
延迟1000毫秒
//
RX_DATA_BLOCK 32 C:\Users\smcfarland\workspace_v7\DevPlatform_Basic\Release\DevPlatform_Basic.txt
阅读txt文件:C:\Users/smcfarland/workspace_v7/DevPlatform_Basic/Release/DevPlatform_Basic.txt
[ERROR_MESSAGE]要转换为byte :ELF的十六进制输入错误

我是否做错了事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 它位于MSP432 HEX Utility设置的最后一页。 选择了输出加载图像。 我将此字段设置为“空白”,实用程序现在将生成TI-TXT文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    感谢您使用您的解决方案更新帖子。 很高兴听到您能够自己解决问题。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    您也可以尝试使用BSL-Scriptter支持的Intel-hex文件格式。