This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:FTDI2232客户主板问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587269/ccs-tms320f28027-ftdi2232-customer-board-issues

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

我有一位客户开发了一个隔离的XDS100调试器板,在按照此处的编程说明进行操作后,CCS出现了问题:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100/Reprogramming_the_VID-PID_EEPROM

 以下是代码编写器的日志错误:

 

[开始:德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头_0]

 

执行以下命令:

 

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

 

[结果]

 

 

——— [打印主板配置路径名]------------------

 

C:\Users\ACS19\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\

   TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

 

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

 

该实用程序选择了100或510类产品。

该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

图书馆的构建日期是2016年7月27日。

库的构建时间是'18:31:37'。

库软件包版本为6.0 .407.3。

库组件版本为35.35 .0.0。

控制器不使用可编程FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。

控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

 

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。

控制器是FTDI FT2232,带USB接口。

从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。

该软件配置为支持FTDI FT2232功能。

控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的正时。

控制器无法控制输入引脚上的正时。

扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

 

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

 

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

 

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

 

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

 

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

 

此路径长度测试使用64个32位字的块。

 

JTAG IR指令路径长度测试失败。

JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。

 

JTAG DR旁路路径长度测试失败。

JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。

 

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

 

此测试将使用64个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

扫描测试:1,跳过:0,失败:0

使用0x0万执行测试。

测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。

测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:2,跳过:0,失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3,跳过:0,失败:2

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:3

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:4

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:5

某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

 

JTAG IR完整性扫描测试失败。

 

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

 

此测试将使用64个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

扫描测试:1,跳过:0,失败:0

使用0x0万执行测试。

测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。

测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:2,跳过:0,失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3,跳过:0,失败:2

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:3

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:4

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:5

某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

 

JTAG DR完整性扫描测试失败。

 

[结束:Texas Instruments XDS100v1 USB调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    根据信息,电路的FTDI部分似乎正常工作-该部分主要受VID/PID编程影响。

    从读回的数据来看,这看起来就像隔离JTAG调试器的一个非常常见的方案。 下面页面的5.13 部分对此进行了说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔