This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6711D:需要修补程序才能将2.20 v的Code Composer Studio升级到v 2.21

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587073/ccs-tms320c6711d-require-an-patch-to-upgrade-the-code-composer-studio-from-v2-20-to-v2-21

部件号:TMS320C6711D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI团队:

我们正在修改使用C6711D DSP的传统系统的源代码。 传统源代码是在CCS v 2.21 IDE中开发的。 我们的机器上安装了CCS v 2.21 ,用于开发代码,但此机器已崩溃。 因为我已经安装了CCS v.v 2.20 ,所以我已经安装了它,并且我正在尝试注册CCS v.2.20 在线位,它说不需要注册。 我也尝试在线升级,但它显示下载不再可用。 请提供将CCS v升级2.20 到CCS 2.21 v的补丁程序。

此致,
Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anuj,
    您可以从以下链接获取修补程序:
    downloads.ti.com/.../C6000-CCSv2.21 -PATCH.EXE

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    非常感谢您分享此修补程序。  

    我正在CCS v 2.21 的“工具”菜单部分查找“闪存刻录”实用程序,但它不可用。 以前,系统崩溃时使用的是Flash Burn实用程序。 我们 有CCS v.2.0 ,CCS v.2.10 和CCS 2.20 v.可安装的备份,但我们没有Flash Burn实用程序。 还请您提供与CCS v.2.21 兼容的闪存刻录实用程序,以便我们可以将代码直接转储到闪存中。

    此致,

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的档案中,我似乎找不到CCSv2的旧的独立FlashBurn插件。 我们通常建议用户在需要时使用3.3 ,因为它与该版本集成在一起。 如果您想尝试3.3 ,请让我知道,我可以为您提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    请提供提供FlashBurn应用程序的CCS v 3.3。

    此致,

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuj,
    我的错误是,我想到了另一个ISA的另一个闪存烧录实用程序。 您所想到的Flashburn实用程序是SDS提供的三方软件。 请与他们联系以了解可用性:
    classic.softwaredesignsolutions.com/flashburn3.aspx

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    请参阅随附的FlashBurn pdf e2e.ti.com/.../FlashBurn-doc.pdf

    Flash Burn pdf更新了此工具是TI的一部分,因此可以在TI档案中找到此工具。

    此致,

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,那是很久以前的事了。 塞族民主党早已成为Flashburn的主人并给予支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我浏览了SDS网站并阅读了有关Flash Burn 3应用程序的信息。 此应用程序与Code Composer Studio v3兼容,我使用的是CCS v.2.21 ,请再次检查您所在位置的Flash Burn工具,该工具可与CCS v.2.21 一起使用。

    此致,
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj Kumar 说:
    此应用程序与Code Composer Studio v3兼容,我正在使用CCS v 2.21

    FlashBurn 3支持2.21 :

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI,

    我将继续使用Flash Burn 3。

    此致,
    Anuj