This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C129X:停止CCS生成

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586757/ccs-dk-tm4c129x-stop-ccs-builds

部件号:DK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

除了在Windows任务管理器中终止CCS之外,在CCS开始冗长的构建后,是否还有其他方法可以停止它?  我找不到"中止构建"或类似按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,

    在执行构建时,应该会打开一个对话框,允许您取消。

    如果您之前选择了"在后台运行",则不会显示此信息。  相反,您必须单击状态栏中显示的构建状态来打开它。

    取消构建后,您将看到如下对话框:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我习惯于按"F11"来构建和调试。 这种做法似乎没有提供阻止它的手段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,也可以停止生成。  这与您在中间看到透视切换或您可能已经在调试时看到的情况略有不同。  

    如果您需要在执行F11启动后取消构建,请单击CCS右下角显示的进度栏

    这将打开进度窗口。  您可以在此处单击"取消"按钮进行构建。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常棒! 这正是我想要的。