This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:5.4 上的DSP/BIOS v 5.42 .1.09 安装问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586426/ccs-dsp-bios-v5-42-1-09-installation-issue-on-ccsv5-4

工具/软件:Code Composer Studio

专家,

我的计算机上安装了CCSv4和CCSv6。 我刚刚安装了另一个项目所需的5.4。 此项目使用DSP/BIOS v 5.42 .1.09。

5.4 启动时,它弹出一个列出BIOS_5_42_01_09的“发现的产品”窗口。 但是,继续执行此操作会导致出现错误

缺失要求:BIOS 5 RTA Plug-In 5.42 .1.09 需要bundle.org.eclipse.rtsc.xdctools.rta.0.0 .0,但找不到它”

有关详细信息,请参见下图。 我们将非常感谢就这一问题提供任何指导。

谢谢!

Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sira,

    您是否仍有此问题? 如果是,我建议您在发送的屏幕截图中选择所有商品,然后重试。 DSP/BIOS取决于屏幕截图中“发现的新产品”框底部列出的XDC (或RTSC)组件。

    如果仍触发此错误,我的建议是先选择XDC组件,然后重新启动CCS,再选择DSP/BIOS组件。

    我记得这些组件是在5.4 安装后自动安装的,但是自从我安装了这个特定版本之后,很久以前了。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔

    谢谢,当我卸载我的CCSv5安装(最初安装在CCSv6安装的同一位置)并将其安装到其他地方时,此问题似乎消失了。

    感谢您的指导。
    Sira